结果:找到"晶振故障 晶体不起振 晶体谐振器 晶振",相关内容1000条
- 晶体(CrystalUnit)的规格和特性
- 晶体的重要的电气参数包括谐振频率、谐振模式、负载电容、等效电阻、静态电容、动态电感和电容、工作温度和驱动功率。石英晶片所以能做振荡电路(谐振)是基于它的压电效应,从物理学中知道,若在晶片的两个极板间加一电场,会使晶体产生机械变形;反之,若在极板间施加机械力,对应的方向上产生电场,这种现象称为压电效应。这些规格包括谐振频率、谐振模式、负载电容、串联电阻、保持电容、运动电感和电容、温度校准和驱动电平。石英晶片经过被电极,上架、封装即成为压电谐振器。当外加电场的交变频率与石英晶片的固有频率相接近,且外加电压的角频率ω等于石英机械振动的固有谐振角频率ω时(取决于石英晶体的几何尺寸和切型),晶片产生机...
- 所属专栏: YXC(扬兴晶振) 标签: 有源晶振,无源晶振,晶体振荡器,晶体谐振器,晶体 发帖人:YXC扬兴晶振企业号 发帖时间:2024-05-10 17:42:00
- 差分晶振怎么测量
- 其实对于差分晶振怎么测量方式有很多种,主要还是要看自己选择什么样的方式了,因为选择不同的测量方式步骤和操作方式是不同的。关于差分晶振怎么测量的方式,小扬给大家详细的分享一些吧!差分晶振测量技巧技巧一:传统测量方式传统的测量方式就是使用替代法或示波器测量。如何用万用表测量晶振是否开始振动呢?可以用万用表测量晶体振荡器两个管脚的电压是否是芯片工作电压的一半,比如工作电压为5V,那么就是2.5V左右另外,如果用镊子接触晶体的另一只脚,这个电压会有明显的变化,证明它已经开始振动,说明是好的差分晶振。技巧二:技术测量方式一般企业的技术员在测量查粉晶振的时候都会使用一块用R10k万用表测量晶体振荡器两端...
- 所属专栏: YXC(扬兴晶振) 标签: 有源晶振,晶体振荡器,晶体谐振器,石英晶体振荡器,晶振 发帖人:YXC扬兴晶振企业号 发帖时间:2023-11-24 11:47:00
- 抗振动可兼容多电压的有源晶振YSO110TR应用领域-主机设备
- 在如今的主机设备中,精确的时钟引导和稳定的性能是至关重要的。有源晶振YSO110TR以其宽电压范围、高稳定性和可靠性等特点成为众多主机设备的首选。YSO110TR拥有12.288MHz的有源晶振,总频差仅为±30PPM,具备高度精确的频率稳定性和低抖动特性。在-40~+80℃的广泛工作温度范围内,它能提供可靠的参考时钟,确保主机设备的稳定运行。该晶振采用紧凑型小尺寸封装,3225的尺寸使其在主机电路板上占用空间较小,满足现代主机设备对紧凑布局的需求。即使尺寸小巧,YSO110TR仍能提供出色的性能表现。YSO110TR具有广泛的工作温度范围,从极寒的-40℃一直到酷热的85℃。不论主机设备运...
- 所属专栏: YXC(扬兴晶振) 标签: 有源晶振,晶体振荡器,晶体谐振器,石英晶体振荡器,晶振 发帖人:YXC扬兴晶振1 发帖时间:2023-11-23 17:13:00
- 高精度电子定位器精准定位从细微之处了解YSO110TR在电子跟踪定位器体现出的优势
- 在电子跟踪定位器应用领域中,时钟稳定性和精准定位是关键因素。为满足这些需求,有源晶振成为了一个重要的组件。而在宽电压范围内,YSO110TR型号的有源晶振凭借其出色的性能和稳定性备受青睐。YSO110TR有源晶振以其卓越的频率稳定度脱颖而出。它有高达±30PPM(-40℃至+80℃)的总频差,确保精准的时钟参考,为电子跟踪定位器提供稳定而准确的定位性能。不论是户外环境的极端温度还是室内环境的温度变化,YSO110TR都能以高精度工作。其次,YSO110TR还具有低启动时间的优势,仅需3ms即可启动。这对于电子跟踪定位器在开机或从低功耗模式恢复时具有重要意义,可以快速恢复到正常工作状态,提供及...
- 所属专栏: YXC(扬兴晶振) 标签: 有源晶振,晶体振荡器,晶体谐振器,石英晶体振荡器,晶振 发帖人:YXC扬兴晶振企业号 发帖时间:2023-11-21 18:05:00
- 为什么晶振下方不能走信号线?
- 晶振下方不能走信号线的主要原因是为了防止信号的干扰和保证晶振的稳定性。晶振是一种基于晶体振荡的元件,它的性能对于整个系统的稳定性和时序非常关键。以下是一些防止在晶振下方走信号线的主要原因:电磁干扰(EMI):晶振产生的振荡信号很弱,容易受到外部电磁干扰的影响。如果在晶振下方走信号线,信号线可能会作为天线,引入额外的电磁噪声,影响晶振的性能。信号完整性:晶振信号是一个非常精确的时钟信号,对于整个系统的时序要求非常高。如果在晶振下方走信号线,可能会导致信号的失真、时钟抖动等问题,从而影响系统的稳定性和性能。互电容和互感:在信号线之间存在互电容和互感,如果在晶振下方走信号线,可能会引入不同信号线之...
- 所属专栏: YXC(扬兴晶振) 标签: 有源晶振,晶体振荡器,晶体谐振器,石英晶体振荡器,晶振 发帖人:YXC扬兴晶振企业号 发帖时间:2023-11-17 18:44:00
- 晶振国产替代5个必备条件
- 从中美贸易制裁,国产替代的苗头悄然显露,再到全球疫情爆发,半导体及芯片厂商接二连三停工停产,爆发了全球性芯片短缺的局面,国内厂商也迎来发展良机。在大环境趋势下,国内一些知名企业纷纷转向使用国产替代产品,在电子元器件细分领域中,晶振行业同样如此,那么选择国产替代的晶振企业需要具备什么条件呢?01品牌的自主性为什么要强调品牌的自主性?一个好品牌离不开自主研发。在晶振研发技术上,早期国内一直处于落后的状态,主要核心技术被国外垄断,很难在市场上占领一席之地。但随着国内晶振厂商不断加大研发力度,以及凭借优异的成本资源及质量,与国外逐渐缩小差距,并在市场上获得大众认可。自1986年起,扬兴科技一直活跃在...
- 所属专栏: 新品推荐活动 标签: 国产晶振 晶振 晶体谐振器 无源晶体 发帖人:YXC扬兴晶振企业号 发帖时间:2021-06-16 17:31:00
- 智能手环与32.768Khz晶振
- 贴片晶振通常应用于智能电子设备场合,他是一款小型的石英晶振元件,具有薄型、高精度等特点。晶振在智能手表手环中的作用是通过传感器给智能手环接提供信号频率,是很重要的核心部位,其中32.768Khz频率贴片晶振在其中扮演着非常重要的角色。随着晶振技术的成熟,可穿戴养老技术设备的研发机构如雨后春笋般越来越多。研发机构由最初的几家国际互联网迅速蔓延至国内的中小企业,这种发展势头刺激了钟表行业,让传统的传统钟表行业开始思考,纷纷转型升级加入到智能手表研发生产行列。讲到这里大家有没有感到好奇,贴片晶振为智能手环带来了哪些功能?晶振技术的成熟为什么会带来这么大的变化?以智能手表、手环为代表的可穿戴智能型养...
- 所属专栏: 新品推荐活动 标签: 晶振 晶体谐振器 无源晶体 发帖人:YXC扬兴晶振企业号 发帖时间:2021-06-10 16:48:00
- 如何提高晶振的抗焊裂性能?这份干货请收下!
- 石英晶振器件用于各种车载电子设备,例如汽车音频设备、汽车导航系统、胎压监测系统(TPMS)、电动车窗等。作为这些机载电子设备的环境测试,进行了高温和低温之间的重复测试(热循环测试)。尤其是在恶劣和影响生命的环境中使用的石英装置,例如发动机控制和TPMS这需要非常严格的抗热循环性。石英器件安装在印刷电路上带有焊料的电路板。车载石英晶振然而,热循环的重复导致焊料中的裂纹问题接合石英器件和印刷电路板。本文阐述了焊接裂纹产生的机理和防治措施。焊接裂纹产生的机理形成石英器件的陶瓷封装之间的热膨胀系数不同(下文称为“封装”)和印刷电路板。当热循环重复时热膨胀系数导致负载作用在焊接部分上,并在那里产生裂纹...
- 所属专栏: 其他新品分享 标签: 晶振 石英晶体 晶体振荡器 谐振器 发帖人:YXC扬兴晶振企业号 发帖时间:2021-03-08 15:56:00
- 详解|初步判断晶体不起振时该如何解决
- 如今的电子科技时代,我们越来越离不开生活中的智能电子产品,尤其是手机,几乎成了每日的必需品。假设你一天都不碰手机,恐怕会有诸多不便。而手机却依赖它,一颗小小不显眼的晶振,决定了整块电路板的''生死''。如果它不运作,整个系统就会瘫痪,在行业中被人们堪比为电路板的心脏。晶振停振:晶振是各板卡的''心跳''发生器,选择好的晶振,保障线路板的经久耐用性。然而难免会碰到晶振停振的问题。晶振的作用就是向显卡、网卡、主板等配件的各部分提供基准频率,它是时钟电路中最重要的部件。晶振就像个标尺,工作频率不稳定会造成相关设备工作频率不稳定,自然容易出现问题。在实际应用中,遇到晶振停振,要结合实际情况和产品规格...
- 所属专栏: 新品推荐活动 标签: 晶振故障 晶体不起振 晶体谐振器 晶振 发帖人:YXC扬兴晶振企业号 发帖时间:2021-01-25 14:44:00
- 泛音石英晶体,它是如何工作?
- 快速流畅的数据传输在当今世界至关重要,为了实现这一点,许多系统应用中都依赖于三位数兆赫(MHz)范围内的晶振频率。 用基调的AT晶体无法产生这样的高频。尽管基频为40到50MHz的石英晶体是可行的,但其生产涉及大量的工作和相应的成本。因此,“泛音晶体”通常用于20MHz以上的频率。什么是泛音与基频? 每个石英晶体都有其基本频率。除了这种“基本音调”外,每个石英晶体都有几个泛音。当向石英晶体施加电压时,石英晶体会以其基音振荡。在此过程中也会触发其泛音,但其信号明显弱于基频。实际上,大多数情况下,泛音信号只产生正常的相位噪声。 通过巧妙地构造振荡器电路,可以驱动石英晶体的泛音而不是基频。因...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 晶体谐振器 无源晶振 泛音晶体 晶振 晶体 发帖人:YXC扬兴晶振企业号 发帖时间:2020-11-25 11:52:00
返回